This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594EVM:谐波 H1/2

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/799309/lmx2594evm-harmonics-h1-2

器件型号:LMX2594EVM
主题中讨论的其他器件:LMX2594

您好!

我正在使用 LMX2594、并且我已经对谐波进行了一些测量。 所有声音都如预期的那样(2F、3F 谐波、……) ,某些频率除外:

在 Fvco = 10500MHz 时、当我使用2分频器(即 F = 5250)时、我可以在 F/2 (2625MHz)和3F/2 (7875MHz)上看到一个谐波。

我实现了不同的测试、当我更改 outa_PWR 时、这些谐波会在15以下并且在 outa_PWR 介于15和30之间时出现。

您是否对这些谐波有任何解释?

提前感谢您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是否已确保 SEG1_EN=0?
    如果将其设置为1、则存在一个额外的不需要的2分频、这会增加电流并可能产生不需要的杂散。

    此致、
    Dean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dean:

    感谢您的回答。

    首先、您会发现我的频谱分析仪有两个屏幕:两个测量值之间只有 outa_PWR 是不同的(其中一个具有两个意外谐波的频率是 outa_PWR = 31完成的、另一个频率 outa_PWR = 15)

    我已启用和禁用 SEG1_EN、与上面的两个屏幕没有区别

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在实验室中进行了一些测试。 我将 outa_PWR 保持为31。 当检查 SEG1_EN 时、我确实看到了 FOUT/2和3FOUT/2上的杂散、但电平低于-40dBc。 当我取消选中 SEG1_EN 时、它们将消失。 因此、我无法重复您的问题。 请尝试附加的配置(转至 Ticspro -> File -> Load and load the .TCS file I attached)、并告知我它是否不起作用。

    e2e.ti.com/.../LMX2594_5F00_5250M_5F00_working_5F00_config.zip

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hao、
    感谢您的配置、我终于找到了问题:我移除了50欧姆负载、忘记了替换它。

    感谢你能抽出时间。

    斯特法内