This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318EVM:1 PPS 输入配置、同步输出、DPLL 不锁定

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/799387/lmk05318evm-1-pps-input-configuration-synchronized-output-dpll-does-not-lock

器件型号:LMK05318EVM

我们正在使用:

 

TICS Pro v1.6.9.0

构建日期:18年12月11日

部件版本:2018-12-11、v0.7.0、scripts=ee042ab1a7

 

我们将单端 CMOS 3.3V PPS 脉冲连接到 J6 PRIREF_P PRIREF_N、J7的中心引脚接地。 使用连接在 R56和 R57上的示波器、我可以看到 PPS 脉冲、宽度为50毫秒。 当我读取状态时、LOPL_DPLL (锁相丢失)和 LOFL_DPLL (锁频丢失)始终被置位。 最后、我们将第二个 PPS 输入连接到 SECREF_P 现在、只有 PRIREF_P 连接了 PPS 脉冲。

 

我可以观察 CH7上的1Hz PPS 输出和其他通道上的10MHz 输出。 但是、DPLL 未锁定。

 

1) 1)     我需要 PPS 输出和10MHz 输出同相并锁定到 PPS 输入。 如何实现这一点?

2) 2)     数据表中的“9.3.7.2.6相位有效监控器用于1-PPS 输入”似乎是我需要做的事情。 但是、我看不到数据表9.3.7.2.6中提供的设置如何与 LMK05318EVM 中的任何设置相对应。 令人沮丧的是、数据表中的术语与 LMK05318EVM 中的术语不匹配。

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    1) 1)在"开始"页面中、如果红色项目有任何更改、我们需要"计算频率规划"和"运行脚本"才能更新所有参数。

    2) 9.3.7.2.6设置在步骤6之后的"1PPS 相位检测器"中。

    3) 3)读取状态以显示器件上发生的情况。

    4) 4)如果问题仍未解决、TICS Pro 可以将配置保存为.TCS 文件。 上传、然后我们可以对其进行仔细检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在您的回答中、
    2) 9.3.7.2.6设置在步骤6之后的“1 PPS 相位检测器”中。

    我在"1PPS 相位检测器"中尝试了介于0和63之间的值范围、但无法锁定 DPLL。 PRI_REF 和 SEC_REF (单端3.3V CMOS)上的1PPS 脉冲宽度均为50毫秒。 要使 DPLL 锁定、我需要配置什么?

    我已附加.TCS 文件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TICS_5F00_cfg_5F00_PPSout_5F00_NoSyncToPpsIn_5F00_2.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的目标是提供 PPS 输入、生成1PPS (即1Hz)输出和10MHz 输出。 PPS 输出和10MHz 将被锁定并与彼此同相、并与 PPS 输入同相。

    目前、PPS 输出未与 PPS 输入锁定(同相)。 10MHz 输出未与 PPS 输出锁定(同相)。

    如何实现这一点?

    这似乎是该部件的常见用途。 您能否向我发送.TCS 文件、以便使用评估套件完成此操作?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    您好像使用1 PPS 相位检测器验证选项来尝试和验证 PRIREF 输入。 该相位检测器由 XO 输入的时钟周期计时、其中误差容差为63的输入对应于 XO 和1 PPS 信号之间的±6.3ppm 误差。 如果您使用的是板载48.0048MHz 时钟、则可能是1 PPS 信号源和48.0048MHz XO 之间的频率精度差异太大、无法成功验证1 PPS 相位检测器。 您可以尝试使用与1PPS 信号源共享频率基准的不同信号源馈送 XO 基准、并查看 PRIREF 是否以这种方式进行验证。

    或者、如果您的 CMOS 输入压摆率足够快、您可以尝试使用振幅检测器验证选项进行 PRIREF。 为 PRIREF 选择 CMOS 振幅检测器选项、选择要验证的边沿(如果信号发生器边沿快速上升和下降、我建议使用这两个边沿)、并设置测量的振幅阈值(任何边沿都应使用3.3V CMOS 振幅)。

    在继续之前、获取基准输入以进行验证至关重要、因此请让我知道这是否有效(状态页面上的 PRIREF_VALSTAT = 1)。 同样的步骤也应该应用于 SECREF 信号、但是首先尝试 PRIREF 信号(如果 PRIREF 没有使用这些方法中的任何一种进行验证、那么相同的步骤不太可能导致 SECREF 进行验证)。

    此致、