This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM6208V1F:CDCM6208的 PLL 可以#39;t LOCKED

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCM6208, CDCM6208V1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/798782/cdcm6208v1f-the-pll-of-cdcm6208-can-t-locked

器件型号:CDCM6208V1F
主题中讨论的其他器件:CDCM6208、 CDCM6208V1EVM

大家好,我对 CDCM6208有疑问。我有一个具有 CDCM6208的开发板。我 使用 SPI 模式配置 CDCM6208,但它无法工作,其 PLL 也未锁定。为什么?

 它的现象如下:

SPI 是正常的、因为我可以写入寄存器并读取其正确的值。

2.I 设置寄存器3 0x10F0、同时  status1的引脚为高电平、 status0 为低电平。

3.我测量 ELF 引脚的电压、电压几乎为零(0.015V)。

CDCM6208的输出引脚 没有时钟。

下图是  我的电路板原理图:

PS:CDCM6208的电源为 VDD_PLL1 (3.3V)、VDD_PLL2 (3.3V)、CDCM_DVDD (2.5V)

下图是我的 SPI 配置:

我还有另外一个问题:  

1. VDD_SEC_REF 的电源是否必须与 VDD_VCO 相等?

我希望很快得到答复。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ray、

    我将对此进行研究。 总之、在 SECREF 上有一个25MHz 晶体、该晶体被检测到、但 PLL 未锁定。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ray、

    我获取了您的寄存器设置并将其加载到 CDCM6208V1EVM。 我没有遇到任何 PLL 锁定问题。

    以下是一些要尝试的操作:

    1) 1)单击 Calibrate (校准)按钮以重新校准 PLL。

    2) 2)探测您的 SEC_REF 输入以确保有输入时钟。

    数据表指出、VDD_VCO 和 VDD_PLL2电源引脚可以组合在一起、因为它们都是模拟电源和敏感电源。 这是避免高电源噪声的建议。

    原理图上的注释、请参阅 EVM 用户指南图7。 以了解电源(VDD_X)引脚滤波/旁路示例。