This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL5100:用作看门狗的 TPL5100

Guru**** 2597085 points
Other Parts Discussed in Thread: TPL5100, TPL5000, TPL5110, TPL5010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/797705/tpl5100-tpl5100-as-a-watchdog

器件型号:TPL5100
主题中讨论的其他器件:TPL5000TPL5110TPL5010

我将 TPL5100用作 看门狗。 我已将 D0、D1、D2配置为高电平、因此我有1024s 的计时器。 目前,我的应用程序每20秒发送一个完成脉冲(高->低),我希望在1024秒后,它不会设置 RSTn 引脚。 在我的情况下、无论 DONE 信号如何、由于 TPL5100、1024s 的输出后的硬件都将被重置。

您能否提供更多详细信息 、说明我们如何使用 TPL5100实现看门狗。

更新了:我们也有 TPL5000、在相同的实现方式下、我们看不到复位信号、看门狗功能也能正常工作。

那么、TPL5100需要更改什么呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Darshan、

    您要发送到 TPL5100的 DONE 脉冲的宽度是多少?

    您能否提供原理图? 您使用的是 TPL5100还是 TPL5000? TPL5100没有 RSTn 引脚。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    感谢您的回答。

    我们每隔10秒发送一次 DONE (on->1秒时段->关)信号。

    我们有 HW、通过连接不同的电阻器值、我们可以同时使用这两者。

    下面是我们的硬件与 TPL5100的连接原理图、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    达尔山

    DRV 引脚的行为可在数据表图6中看到。 您对 RSTN 不切换的描述很难理解、因为我在原理图中看不到 RSTN 信号。

    在 TPL5100中、无论完成脉冲如何、DRV 引脚都将切换。 如果您未收到有效的 DONE 脉冲、DRV 引脚将在1024s 的整个延迟周期内保持高电平。

    TPL5000是一个更好的安全装置、因为如果接收到 DONE 信号、RSTn 信号将不会切换。

    DONE 脉冲的电压电平是多少? 如果它是一个3.3V 电平信号、它可能会超过 VDD + 0.3V。 您的 VDD 看起来与二极管以~2.9V 的电压运行。 我认为这不会导致您的问题、但这是未来的可靠性问题。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    感谢您的回答。 现在我更好地理解了它。 在 TPL5100中、一旦 DRV 信号接收到、我们就需要提供 DONE 信号。 在 TPL5000中、RSTN 信号可在我们提供 DONE 信号时立即复位。 TPL5000可用作看门狗。

    很抱歉、RSTN 令人困惑。 我打算将 DRV 用于5100、将 RSTN 用于5000。

    还有一个问题、我们的要求是超时超过5分钟、对于 TPL5000、我们可以超时64秒。 您能不能建议与 TPL5000使用相同但超时更长的 IC?

    TPL5010或 TPL5110是否还可以在我们的用例中工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Darshan、

    是的、对于具有高度可配置的宽时间周期的看门狗功能、TPL5010是最佳选择。

    此致、