主题中讨论的其他器件:TPL5000、 TPL5110、 TPL5010
我将 TPL5100用作 看门狗。 我已将 D0、D1、D2配置为高电平、因此我有1024s 的计时器。 目前,我的应用程序每20秒发送一个完成脉冲(高->低),我希望在1024秒后,它不会设置 RSTn 引脚。 在我的情况下、无论 DONE 信号如何、由于 TPL5100、1024s 的输出后的硬件都将被重置。
您能否提供更多详细信息 、说明我们如何使用 TPL5100实现看门狗。
更新了:我们也有 TPL5000、在相同的实现方式下、我们看不到复位信号、看门狗功能也能正常工作。
那么、TPL5100需要更改什么呢?