Other Parts Discussed in Thread: LMK04826BEVM, LMK04826
主题中讨论的其他器件: LMK04826
我们购买了用于内部测试目的的评估(LMK04826BEVM)板。
我们有以下查询
1)我们在不馈送时钟输入的情况下获得输出(隔离式板载振荡器)
2) 2)我们甚至在通过 TICSPro 软件禁用 PLL1和 PLL2之后也会获得输出。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: LMK04826BEVM, LMK04826
我们购买了用于内部测试目的的评估(LMK04826BEVM)板。
我们有以下查询
1)我们在不馈送时钟输入的情况下获得输出(隔离式板载振荡器)
2) 2)我们甚至在通过 TICSPro 软件禁用 PLL1和 PLL2之后也会获得输出。
Bharathkumar、您好、
LMK04826具有一个内部 VCO、该 VCO 具有与 PLL 断电分开的断电控制(VCO_PD、VCO_LDO_PD)。 如果 VCO 未断电、并且 VCO_MUX 被分配给其中一个 VCO 信号、则 VCO 和因此输出仍将振荡开环。 请通过设置 VCO_PD = 1和 VCO_LDO_PD = 1确认 VCO 已断电、并再次检查输出。
此致、
感谢您的回答
1) 1) 即使在选择断电(VCO_PD、VCO_LDO_PD)选项后,我们也会在输出上产生噪声。
2) 2)选择以下点后、工具中的 VCO/时钟分配频率显示为0MHz。 请查找软件屏幕截图
CLKin1=0MHz
OSCin=0 MHz
OSCin Source =外部 VCXO
问题是获得时钟输出、甚至 VCO/时钟分配频率在软件中显示为0MHz。
3) 3)我们将三个 LMK04826用于 JESD204B。 我们希望三个 LMK 同步。 建议使用哪个输入(CLKin0、CLKin1、CLKin2、Oscin)来启用所有输出。 如果可能、请向我们提供时钟方案、说明如何为 JESD204B 连接多个器件。
4) 4)这些输出是取决于输入时钟还是从内部 VCXO 生成??
此致、
Bharathkumar、
此致、
你好 Darek
请查找随附的安装文件(.TCS)。
我们已按照您的要求实施了建议、即使输出保持不变。
即使在断开板载振荡器后、我们也会获得时钟输出。
此致
n Bharath Kumar