This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04826BEVM:在不馈送输入时钟的情况下获取时钟输出。

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04826BEVM, LMK04826

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/826556/lmk04826bevm-getting-clock-outputs-without-feeding-input-clocks

器件型号:LMK04826BEVM
主题中讨论的其他器件: LMK04826

我们购买了用于内部测试目的的评估(LMK04826BEVM)板。

我们有以下查询

1)我们在不馈送时钟输入的情况下获得输出(隔离式板载振荡器)

2) 2)我们甚至在通过 TICSPro 软件禁用 PLL1和 PLL2之后也会获得输出。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bharathkumar、您好、

    LMK04826具有一个内部 VCO、该 VCO 具有与 PLL 断电分开的断电控制(VCO_PD、VCO_LDO_PD)。 如果 VCO 未断电、并且 VCO_MUX 被分配给其中一个 VCO 信号、则 VCO 和因此输出仍将振荡开环。 请通过设置 VCO_PD = 1和 VCO_LDO_PD = 1确认 VCO 已断电、并再次检查输出。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答

    1) 1) 即使在选择断电(VCO_PD、VCO_LDO_PD)选项后,我们也会在输出上产生噪声。  

    2) 2)选择以下点后、工具中的 VCO/时钟分配频率显示为0MHz。 请查找软件屏幕截图

             CLKin1=0MHz

             OSCin=0 MHz

             OSCin Source =外部 VCXO

        问题是获得时钟输出、甚至 VCO/时钟分配频率在软件中显示为0MHz。

         

         

    3) 3)我们将三个 LMK04826用于 JESD204B。 我们希望三个 LMK 同步。 建议使用哪个输入(CLKin0、CLKin1、CLKin2、Oscin)来启用所有输出。 如果可能、请向我们提供时钟方案、说明如何为 JESD204B 连接多个器件。

    4) 4)这些输出是取决于输入时钟还是从内部 VCXO 生成??

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bharathkumar、

    1. 在屏幕截图中、我观察到存在"未连接器件"指示器、并且 VCO_PD 和 VCO_LDO_PD 位设置为0。 为了更好地解决这个问题、您能否将 TICS Pro 配置为您认为不应存在输出频率的状态、使用"File"->"Save"生成包含设置的.TCB 文件、然后上传此文件以供我检查?
    2. 该软件不是像 JTAG 调试链那样的实时寄存器映射。 该软件具有许多字段、可通过用户输入和软件侧寄存器设置的组合进行计算和推断。 从用户指定的 CLKIN/OSCin 设置、PLL2 R 分频器和 PLL2 N 分频器推断 VCO 频率。 因此、软件可以说 VCO 频率为0Hz、但这不会在 IC 内部以某种方式强制 VCO 频率为0Hz -数据表中对 VCO 频率范围进行了表征。 实际上、在屏幕截图中、VCO 频率框以红色突出显示;将鼠标悬停在 VCO 频率框上将显示一个工具提示、指示0Hz 不是 VCO 的有效频率。
      考虑将未使用或禁用的输出的输出格式更改为"断电"。
    3. LMK04826输出从时钟分配频率分频、时钟分配频率是 VCO_MUX 的输出。 VCO_MUX 有三种配置:用于分配模式的 VCO0、VCO1和 CLKin1。 分配模式使得 LMK04826的运行方式与 CLKin1输入的缓冲器/分频器类似。 VCO0和 VCO1至少要求 PLL2有效并锁定到由 OSCin 供电的频率。 如果 LMK04826用作级联 PLL、OSCin 输入由 PLL1中的 VCXO 驱动、该 VCXO 用作输入 CLKin0、CLKin1和 CLKin2的参考之一。 因此、有许多配置允许使用所有输出、具体取决于系统需求。
      确保多个 LMK04826同步是一个有点复杂的主题。 有多种方法可以在多个器件之间建立同步。 此帖子中的 PowerPoint 是可用方法的良好概述。 我无法在 E2E 帖子中设计系统、但我可以查看系统配置并提出建议。
      e2e.ti.com/.../Multi_2D00_LMK-SYNC.pptx
    4. 输出将始终与输入相关:
      1. 在分配模式下、输出=输入/CHDIV
      2. 使用 PLL2、输出=输入* NDIV2 /(RDIV2 * CHDIV)
      3. 使用 PLL1和 PLL2、输出=输入* NDIV1 * NDIV2 /(RDIV1 * RDIV2 * CHDIV)
        请注意、CHDIV 可以是通道分频器或 SYSREF 分频器、具体取决于为输出选择的源。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 我将向您提供最新信息  

    此致

    n Bharath Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们在一段时间内没有收到您的消息、因此我将此主题标记为已解决。 请告诉我这一问题是否需要进一步关注。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Darek

    请查找随附的安装文件(.TCS)。

    我们已按照您的要求实施了建议、即使输出保持不变。  

    即使在断开板载振荡器后、我们也会获得时钟输出。

    此致

     n Bharath Kumar

    e2e.ti.com/.../OSCin-VCO1.tcs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您有以下选择:

    即使在板载振荡器断开连接后、VCO1也将继续振荡。 要完全禁用 VCO、请将 VCO_PD 和 VCO_LDO_PD 位设置为1:

    或者、如果您希望在应禁用输出时保留 VCO 校准、请使用 CLKoutX_Y_PD 位:

    此致、