引起的扰动。
我在 LMK03318上的时钟输出生成遇到了问题。 因此、我读取了相关的寄存器说明、发现了一个有问题的东西。
关于基准时钟检测、据我了解、用户应 使用 R29、R25、R18。
我的检测设置如下所示
-。 R29.7上的 DETAL_BYP = 0
- R25.7:6 = 00或01、10、11上的 DETAR_MODE_SEC
- R25上的 LVL_SEL_SEC。 3:2 = 00、01、10
结合上述值、应检测到 I Expected Reference clock input 且 R18显示结果。 但 R18始终为0x00。
0x00表示压摆率检测状态无效。
您能告诉我哪个情况下的压摆率检测有效?
谢谢你
此致
Mark Ki