This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03318:关于基准输入 detcion

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK03318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/833494/lmk03318-about-reference-input-detcion

器件型号:LMK03318

引起的扰动。

我在 LMK03318上的时钟输出生成遇到了问题。 因此、我读取了相关的寄存器说明、发现了一个有问题的东西。

关于基准时钟检测、据我了解、用户应 使用 R29、R25、R18。

我的检测设置如下所示

-。 R29.7上的 DETAL_BYP = 0

- R25.7:6 = 00或01、10、11上的 DETAR_MODE_SEC

- R25上的 LVL_SEL_SEC。 3:2 = 00、01、10

结合上述值、应检测到 I Expected Reference clock input 且 R18显示结果。 但 R18始终为0x00。

0x00表示压摆率检测状态无效。

您能告诉我哪个情况下的压摆率检测有效?

谢谢你

此致

Mark Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    输入检测可能由于许多原因而失败。 为了快速调试、请提供您的输入波形(Σ 端还是差分?) 以及.TCS 配置。 这可能是由于简单的寄存器设置、也可能是由于输入波形失真。 如果您使用 XTAL、您可以跳过波形部分并仅提供.TCS 文件。

    要保存.TCS 文件、请转至 Ticspro -> File -> Save。 如果无法上传.TCS 文件、您可以将其压缩。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我会将您询问的文件添加到您的计算机中。 e2e.ti.com/.../2019_2D00_0826.zip

    谢谢你

    此致

    Mark Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    attache 文件的任何更新。 您能否告诉我是否 应设置速率检测状态位以确保正常运行?

    尽管它们具有0 (无效)值、但 ch0~7时钟输出被保留。

    谢谢你

    此致

    Mark Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    如果 PLL 未锁定、则输出频率可能不准确。 我看了一下您的频率规划、结果感到困惑。 您的输入频率是156.25MHz 还是50MHz? 因为在"Inputs/PLL"页面上、它显示的是156.25MHz、而在"PLL1"页面上、它显示的是50MHz。 请使用"向导"进行频率规划。 这可以在最新的 Ticspro 中找到:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    客户仅在次级参考输入上使用了156.28MHz 时钟输入、如果是50MHz、我认为您选择了错误的器件型号。

    客户已使用 LMK03318

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    我的差。 R18指示压摆率检测、适用于单端输入。 如果您阅读 R25的说明、您将看到、对于单端输入、存在 VIH/VIL 检测和压摆率检测。 但对于差分信号、只有电平检测、因为差分输入是交流耦合的。 换句话说、如果您将输入更改为单端并选择压摆率检测、则会看到 R18[7:6}回读0x11以获取次级输入。

    现在、为了了解具有差分输入的 SECREF 的损耗状态、请使用两个状态引脚(引脚1和引脚2)。 例如、如下所示设置 status0:

    现在、如果没有丢失 SECREF、您应该能够在引脚1上看到一个低电平。

    还有一点、输入端接不正确。 请勿同时接地50欧姆和100欧姆差分。 请参阅输入振荡器的数据表以确定 LMK03318的输入终端。

    此致、

    Hao