This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04808BEVAL:PLL 1始终处于解锁状态、而 PLL2处于锁定状态

Guru**** 2915040 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK61E2EVM, LMK04808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/827660/lmk04808beval-pll-1-is-always-unlocked-while-pll2-is-locked

器件型号:LMK04808BEVAL
主题中讨论的其他器件:LMK61E2EVMLMK04808

尊敬的 TI 专家,

 

我使用 LMK61E2EVM 生成122.88MHz LVPECL 信号。 LMK61E2EVM 的输出馈送到 LMK04808BEVAL 的 CLKin0端口。 寄存器配置文件嵌入在这里。

e2e.ti.com/.../5355.20190806.zip

但是、我们发现 PLL1始终处于解锁状态、而 PLL2处于锁定状态。

PLL2 DLD 为高电平。 PLL2 N 是一个具有直流偏移的~122MHz 纹波、该纹波从示波器读取。 这是有道理的、因为 PD2应在122.8MHz 下工作。

PLL R 是具有纹波的弱得多的信号。

 

PLL1 DLD 为低电平。 PLL1 R 是频率~30.8MHz 的信号。 这是下面示波器屏幕截图上的黄色轨迹。 CLKin0输入122.88MHz/4 (PLL1 N)=30.72MHz、因此 PLL1 R 看起来是正确的

PLL1 N 为10.26MHz、难以理解。 因此、PLL1是开环。

PLL1 N 的迹线是下面屏幕截图中的黄色迹线。

 

如果 LMK61E2EVM 和 LMK04808BEVAL 之间的电缆断开连接、CLKin0 LOS 变为低电平。

所选的 CLKin0工作正常。  

DAC 轨和 DAC 高电平为高电平、DAC 低电平为低电平。  

VTUNE1_TP 为1.625V  

OSCout0在频谱分析仪上输出122.88MHz 的峰值。

 

请帮我锁定 PLL1吗?

 

另一个问题

 

如果要求 CLKoutX 提供61.44MHz 频率、则 CLKoutX 会变得不稳定并在0相位度和180度之间跳转。(OSCin=122.88MHz)输出在其他频率下保持稳定。

 e2e.ti.com/.../20190806_5F00_131605.zip

请帮我确定不稳定的发生位置吗?

此致!

Wallace

 

 

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wallace、

    设置文件显示您位于"Dual PLL、Int. VCO、0延迟"模式。 您已在 feedback_MUX 上选择 CLKout0。 PLL1反馈信号错误、因为 PLL1反馈分频器(CLKout1)被配置为产生40.96MHz。 分频器被馈入 N 分频器输入后的输出频率、因此、通过这些设置、PLL1 N 分频器看到40.96/4 = 10.24MHz。 您必须设置0延迟输出频率、以便 CLKout / PLL1_N = 30.72MHz。 或者、如果您不想在0延迟模式下运行、请将 LMK04808设置为"Dual PLL、Int. VCO"模式。

    对于生成61.44MHz 的压缩视频、这是否使用相同的设置文件? 请确保两个 PLL 先锁定且稳定。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek

    感谢你的答复。

    根据您的建议、双 PLL、IntVCO 模式和双 PLL、0延迟 IntVCO 模式使用适当的 PLL 分频器进行设置。

    然而、PLL1在这两种模式下都没有被锁定。

    以下是 LMK04808B 两种模式的观察结果列表。 我希望您能帮助进行正确的寄存器设置。

    此致!

    Wallace

    e2e.ti.com/.../LMK04808.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wallace、

    在这两种情况下、PLL1的电荷泵极性似乎都设置为负。 在观察结果中、您表示 VCXO 调优灵敏度为正。 请将 PLL1电荷泵极性切换为正、然后再次检查。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Derek,

     一旦 CP1被设定为正、LMK04808BEVAL 的 PLL1被锁定。 PLL L1现在在"双 PLL IntVCO 模式"和 "双 PLL、0延迟 IntVCO"模式下都被锁定。 感谢您的建议!

    但是、特定频率下的原始不稳定输出仍然存在。  

    VCO2设置为122.88*24=2949.12MHz。

    输出时钟在2949.12/48=61.44MHz 和2949.12/60=49.152MHz 的频率下不稳定、但在其他频率下稳定。

    随附的短视频显示40.96MHz (CLKout0、蓝色线迹)、 49.152MHz (CLKout2、品红色线迹)和61.44MHz (CLKout4、黄色线迹)的输出

    不稳定的输出时钟会快速在±180°之间摆动其相位。  这些不稳定波形的结点 固定在屏幕上。

    请您提供提示、我可以通过提示来解决此问题吗?

    e2e.ti.com/.../UnstableOutputs.zip

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Wallace、

    您已打开平均值、并且您似乎正在触发40.96MHz 的关闭。 平均值计算会影响这些波形的可视化。 尝试单独触发每个波形、我想您会看到另一个输出波形也是稳定的。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek

    感谢你的建议。

    我尝试在具有 正常采集模式平均采集模式的示波器上同时显示40.96MHz (=2949.12MHz/72),49.152MHz (=2949.12/60)和61.44MHz (=2949.12/48)。

    但是、当两个时钟都不用作触发信号时、就无法获得这三个时钟的清晰稳定的跟踪显示。

    相反 ,40.96MHz 时钟可与81.92MHz (=2949.12MHz/36=40.96MHz*2)、122.88MHz (2949.12MHz/24=40.96MHz*3)和245.76MHz (2949.12MHz/12=40.96MHz*6),清晰且稳定地显示在一起。

    我正在寻找 Keysight 的支持。  也许您对此也有一些看法。

    此致!

    Wallace

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    今天、使用单触发模式来确定在示波器上进行这些奇怪测量的根本原因。

    下面显示的是每次手动按下单个按钮时的屏幕截图。

    两个垂直方向设置为245ns~ 244.140625ns=10*(1/40.96MHz, CH3的蓝色线迹)= 15*(1/61.44MHz,CH4的洋红色线迹)= 12*(1/49.152MHz,CH1的黄色线迹)

     

    可以清楚地看到、CH1 (49.152MHz)中的波形与 CH3 (40.96MHz)没有固定的相位关系。 CH4 (61.44MHz)中的波形与 CH3 (40.96MHz)有两种可能的相位关系。 因此、  无论在平均采集模式还是正常采集模式下、当任一通道用作触发信号时、都无法捕获这三种波形的清晰稳定的波形。

    如果启用了持久性功能、当 CH1或 Ch3触发该功能时、可以看到类似的眼图。 只有差分对的一个输出用于馈入示波器的一个通道。 LMK04808BEVAL 和示波器之间的这些电缆。  

    现在、如果 LMK04808BEVAL 的 CLKoutx 输出没有固定和稳定的延时时间关系、我该如何解决这个问题?

    此致!

    Wallace

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Wallace、

    如果您不喜欢输出频率之间的时间关系、则必须更改输出频率。  如果您希望触发所有波形看起来都是确定性的、那么最常见的除数就是您在这里的朋友。

    GCD (49.152、40.96、61.44)= 4.096MHz。  如果生成4.096MHz 并在该信号上触发、则会发现所有时钟边沿彼此是确定的。

    GCD (49.152. 40.96)= 8.192MHz。

    GCD (49.152. 61.44MHz)= 12.288MHz。

    GCD (40.96、61.44)= 20.48MHz。

    通常、如果您在最低频率触发、那么一切都很好。  但这假设最低频率= GCD (最低频率、所有其他频率)

    73、
    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timothy、

    根据您的指导、创建4.096MHz 时钟、用于触发其他40.96MHz、49.152MHz 和61.44MHz 时钟(通过外部触发输入端口)。 所有时钟均来自 LMK04808B 的 PLL2。  

    现在、这三个时钟看起来都清晰且稳定。 非常感谢!

    此致!

    Wallace

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒!  如果您有任何其他问题、请务必打开新主题。  谢谢。

    73、
    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Timothy、

    我在问答过程中了解到、示波器上的"单个按钮"不会产生触发事件、而是允许在预设触发条件下仅发生一个触发事件、然后停止采集、直到下次按下按钮。 因此、每次按下单个按钮时都会显示相同的 CH3波形(40.96MHz)、而 CH3是触发源、这并不奇怪。

    但是、如果我 更加关注这些单次采集 测量、 则会发现40.96MHz、49.152MHz 和61.44MHz 时钟之间的固定和稳定相位关系、而40.96MHz 被选作触发源。

    下面所附的是这些"混淆"的屏幕截图。 现在、通过手动添加两个水平求和器、可以很容易理解它们。

    感谢 Derek 耐心专业的互动和及时的回复!

    此致!

    Wallace