This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05028:切换时的输出

Guru**** 2928090 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK05028

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/832793/lmk05028-output-at-the-time-switchover

器件型号:LMK05028

您好!  

我的客户正在考虑使用以下配置。

・即使其中一个时钟源丢失、LMK05028也应通过自动输入选择切换到其中一个时钟源。
⇒可以切换。
•希望 CPU 在发生切换时同步运行。
⇒是否同步运行取决于客户系统的要求。

[第1季度]
上述用法是否假定为器件?
我认为上述用途是一种特殊用途。

[第2季度]
客户期望器件之间切换事件期间的输出频率相同。

他们的想法如下。
如果同一 PLL IC 的输入切换到同一参考时钟、PLL IC 的行为是相同的。
也就是说、输出波动是相同的。

我认为以下因素会导致 PLL 运行的变化。
・KPD
・Z (s)
・KVCO
・输入的初始状态
我认为 LMK05028是 DPLL、因此 KPD Z (s) KVCO 没有变化。
在这种情况下、我认为客户有理由。

但是、初始状态变化是一个外部因素、需要由客户进行评估。

没有描述切换时输出波动的规格。


我的理解是否正确?
如果您有任何疑问、请告诉我。

此致、

Kaede Kudo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kudo-San、您好!

    [报价用户="Kaede Kudo"][Q1]上述用法是否假定为器件?

    这与线路卡应用类似、在该应用中、两个计时卡为系统中的多个线路卡提供了参考。  如果一个计时卡出现故障、则 LMK05028可以切换到第二个计时卡。  这是一个常见的用例。  请参阅应用手册 snaa315、 《LMK05028数字 PLL 网络的 ITU-T G.8262合规性测试结果》

    第6节重点介绍了相位瞬态生成。  图25显示了开关上的相位瞬态实际上为0。  如图29和30所示。  第7节包含图34和35、其中显示了保持模式下的相位瞬态。  最后、附录第11节显示了在 E5052上测量的开关期间产生的相位和频率瞬态。

    [报价用户="Kaede Kudo"][Q2]客户期望器件之间切换事件期间的输出频率相同。[/quot]
    是的、我希望频率保持不变。

    73、
    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Timothime-San、您好!

    感谢您的回复。

    在 G.8262中、如果满足 G.8262标准、即使同时切换了多个 LMK05028的输入、系统也不会下降。
    换言之、我了解到如果客户的系统要求与 G.8262相同或更宽松、则可以毫无问题地使用它。

    我的理解是否正确?

    此致、

    Kaede Kudo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kudo-San、您好!

    没错。

    73、
    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Timothime-San、

    请您回复。

    我理解您的答案。

    此致、

    Kaede Kudo