Other Parts Discussed in Thread: CDCM61004, CDCM6208, CDCE6214-Q1, LMK03328
主题中讨论的其他器件: CDCM6208、 CDCE6214-Q1、 LMK03328
尊敬的先生/女士:
我们计划在 下面提到的设计和设计输入详细信息中使用 cdcm61004part。
输入类型:CLKIN,LVCMOS3.3V
输入频率:25MHz
所选输入时钟源负载电容为5pF
输出:4通道 LVCMOS 3.3V
输出频率:100MHz
cdcm61004 器件典型值的输入电容要求为10pF、电容值看起来更高、是可以使用具有5pF 负载电容的时钟源、还是必须选择10pF 时钟源器件?
在我们的设计中、有3.3V LVCMOS 时钟源。 要实现2.5V 交流耦合,电阻分压器是否足够? 基准电路的情况。 请分享。
该产品的寿命如何?
4.与此部件相比,是否有其它更好的时钟发生器可用(部件不可编程)?
此致
James A