This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM61004:输入电容要求看起来像更高的值

Guru**** 2541710 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCM61004, CDCM6208, CDCE6214-Q1, LMK03328

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/832958/cdcm61004-input-capacitance-requirement-is-look-like-higher-value

器件型号:CDCM61004
主题中讨论的其他器件: CDCM6208CDCE6214-Q1LMK03328

尊敬的先生/女士:

我们计划在 下面提到的设计和设计输入详细信息中使用 cdcm61004part。

输入类型:CLKIN,LVCMOS3.3V

输入频率:25MHz

所选输入时钟源负载电容为5pF

输出:4通道 LVCMOS 3.3V

输出频率:100MHz

cdcm61004 器件典型值的输入电容要求为10pF、电容值看起来更高、是可以使用具有5pF 负载电容的时钟源、还是必须选择10pF 时钟源器件?

在我们的设计中、有3.3V LVCMOS 时钟源。 要实现2.5V 交流耦合,电阻分压器是否足够? 基准电路的情况。 请分享。

该产品的寿命如何?

4.与此部件相比,是否有其它更好的时钟发生器可用(部件不可编程)?

此致

James A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    1、5pF 负载不是问题。 如果负载电容足够高、晶体可能会停止振荡。 但是、如果低于10pF、则这不是问题。

    2.参考原理图可在用户指南中找到:  

    3.质量信息可在以下网址找到: http://www.ti.com/product/CDCM61004/pinout-quality

    CDCM6208、CDCE6214-Q1和 LMK03328是较新的器件、但它们都需要 I2C 编程。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生/女士:

    您能不能说出此部件 (CDCM61004)的生产支持高达...?

    此致

    James A

    高级硬件工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    我们不会淘汰产品。

    此致、

    Hao