This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC555:VCTL 分布数据

Guru**** 2756805 points

Other Parts Discussed in Thread: LMC555, TLC555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/832327/lmc555-vctl-distribution-data

器件型号:LMC555
主题中讨论的其他器件: TLC555

各位专家:

您是否有 VCTL 的分布数据? 对于参考数据来说、这是可以的。

此致、
福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yasushi-San、

    我没有大的样本分布数据。 数据表 EC 表第6.5节中存在限制。 人口分布将完全处于限制范围内。  

    VCTRL、控制电压、测试显示的限值为:1.5V 时为+/-20%、5V 时为+/-15%、12V 时为+/-7.5%

    "时序精度"测试也可用于间接了解内部 VCTL。 1.5V 为+/-14%、5V 为+/-9%、12V 为+/-14%

    温度漂移(和电压漂移)通常只是值。

    我在6个温度下有3个样本的数据(全部混合在一起)  

    LMC555 VCTRL (比率)与 VDD 电源电压(-40C、-10C、25C、55C、85C、 125°C)

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yasushi-San、

    TLC555是另一款在许多应用中非常相似且可互换的器件。

    我没有大的样本分布数据。  

    "时序精度"测试(数据表第6.7节)也可用于间接了解内部 VCTL。 对于5V 至15V 电源、它为+/-3%

    我在6个温度下有3个样本的数据(全部混合在一起)  

    TLC555 VCTRL (比率)与 VDD 电源电压(-40C、-10C、25C、55C、85C、 125°C)

    我使用了与 LMC555数据相同的图表比例、以便更轻松地进行比较。