This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:如何改变输出功率

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/831697/lmx2594-how-to-vary-output-power

器件型号:LMX2594

根据规格、部件单端输出通常通过50欧姆电阻器或1nH 电感器进行偏置。  我能否通过设置一个电流源(通过电感器或电阻器连接到输出)来控制 RF 输出电平、该电流源的大小介于0到某个最大值之间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    您是否尝试过通过 OUTx_PWR 寄存器控制输出功率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。。。 我没来。