请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMX2594 根据规格、部件单端输出通常通过50欧姆电阻器或1nH 电感器进行偏置。 我能否通过设置一个电流源(通过电感器或电阻器连接到输出)来控制 RF 输出电平、该电流源的大小介于0到某个最大值之间?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
根据规格、部件单端输出通常通过50欧姆电阻器或1nH 电感器进行偏置。 我能否通过设置一个电流源(通过电感器或电阻器连接到输出)来控制 RF 输出电平、该电流源的大小介于0到某个最大值之间?