This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05028:LMK05028应用问题

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/829971/lmk05028-lmk05028-application-issue

器件型号:LMK05028

您好!

当我们单击'Run Script'按钮时、GUI 将给出以下提醒:Out (0:3) bank 需要 PLL2提供1个以上的时钟。

这是否意味着我们必须为 OUT0~3的一个输出选择 PLL2? 接缝与数据表中的说明不同。

您能帮您检查并给出一些意见吗?

Tahnks。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Oliver、

    引脚功能下 OUT0至 OUT3数据表的第5页提到 OUT[0:3]组如果启用、至少需要来自 PLL2域的一个时钟。

    您能否告知产品说明书中与之相矛盾的部分?  或者、您可能认为这应该已经包含在9.3.10时钟分配部分或方框图中/更加明显?  感谢您的意见。

    73、
    Timothy