请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMK05028 您好!
当我们单击'Run Script'按钮时、GUI 将给出以下提醒:Out (0:3) bank 需要 PLL2提供1个以上的时钟。
这是否意味着我们必须为 OUT0~3的一个输出选择 PLL2? 接缝与数据表中的说明不同。
Tahnks。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
当我们单击'Run Script'按钮时、GUI 将给出以下提醒:Out (0:3) bank 需要 PLL2提供1个以上的时钟。
这是否意味着我们必须为 OUT0~3的一个输出选择 PLL2? 接缝与数据表中的说明不同。
Tahnks。