This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2592:发现 LMX2592输出的6GHz 频率周围存在5/5.2/5.4/5.6/5.8/6.2/6.6/6.8/7GHz 杂散。

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/829260/lmx2592-it-is-found-that-there-are-5-5-2-5-4-5-6-5-8-6-2-6-4-6-6-6-8-7-ghz-spurious-around-the-6ghz-frequency-of-lmx2592-output

器件型号:LMX2592

降级:

请帮您检查以下原理图。

LMX2592板载输出3GHz 和6GHz、用于混频器本地振荡。

但是、发现 LMX2592输出的6GHz 频率周围存在5/5.2/5.4/5.6/5.8/6.2/6.6/6.8/7GHz 杂散、杂散振幅约为-70dBc。

这种伪波与相位歧视伪波非常相似、因为我们的相位歧视频率为200MHz。 我们的电荷泵电流约为12mA、环路带宽约为100kHz。 下面的红色框中显示了环路滤波器。

混频器中的这些杂散和6GHz 主信号将200/400/600/800/1000MHz 低频信号直接调制到我们的中频带宽中。 因此、如何减少相位歧视杂散、无论是通过修改环路滤波器参数还是通过 LMX2592配置参数来获得、主要降低10dB 就足够了。

请 请帮我们提供一些建议!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lian、

    假设 fosc=100MHz、fpd=200MHz、我使用 EVM 验证了性能、我还在200MHz 偏移的倍数处获得了杂散、但最差的杂散优于82dBc。  

    电荷泵电流为12.1875mA;环路带宽大于200kHz。

    通常、如果杂散是由于 FPD 造成的、那么减小电荷泵电流也会减少这些杂散。 您还可以减小环路带宽、以减少 FPD 杂散。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Neol:

    在客户的电路板上、LMx2592输出6GHz 信号周围有一些 PD 杂散、尤其是在5.2GHz/5.4GHz/6.8GHz 时、最坏的值大约为-67dBc。

    为了降低 PD 杂散、我们已将 ICP 更改为6.25mA 或更低、但杂散略有变化。

    然后、我们使用了如下所示的窄环路滤波器、似乎没有什么帮助。

    请帮助我们检查 lmx2592寄存器的值、如果更改某些值可以获得帮助。 我们确实需要将这些杂散降低至少10dB。

    希望您能回答、

    谢谢。  

    0x40、0x0077 
    0x3E、0x0000
    0x3D、0x0001
    0x3B、0x0000
    0x30、0x03FD
    0x2F、0x00C5
    0x2E、0x0520
    0x2D、0x0000
    0x2C、0x0000
    0x2B、0x0000
    0x2A、0x0000
    0x29、0x0001
    0x28、0x0000
    0x27、0x8104
    0x26、0x001E
    0x25、0x4000
    0x24、0x0C11
    0x23、0x021B
    0x22、0xC3EA
    0x21、0x2A0A
    0x20、0x210A
    0x1f、0x0601
    0x1E、0x0034
    0x1D、0x0084
    0x1C、0x2924
    0x19、0x0000
    0x18、0x0509
    0x17、0x8842
    0x16、0x2300
    0x14、0x012C
    0x13、0x0965
    0xE、0x0631
    0xD、0x4000

     

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    祝你好运、

    寄存器设置正常。  

    在布局中、C1在哪里? 它是否靠近 CPout 引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel 您好:

    客户知道原因。  

    当它们将频率从3GHz 更改为6GHz 时、它们只设置0x30寄存器、并且有更高的杂散。

    如果同时将0x1F 寄存器设置为0201,则杂散将更低。  

    仅在更改频率时、是否需要刷新所有寄存器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    祝你好运、

    有关详细信息、请参阅数据表第7.3.9节。 基本而言、我们应该关闭未使用的缓冲器、以节省电流并减少串扰。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel 您好:

    感谢您的支持。

    问题已解决。