This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE62005:DAC3484EVM PLL_LOCK 显示绿色、D1未亮起...

Guru**** 2541830 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCE62005, LMK04828BEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/829716/cdce62005-dac3484evm-pll_lock-shows-green-d1-is-not-lit

器件型号:CDCE62005
主题中讨论的其他器件:LMK04828BEVMDAC3484EVM

CDCE62005无法锁定并输出 DAC3484EVM 卡上的131.072MHz FPGA 时钟输出。  连接到平衡-非平衡变压器的 LMK04828BEVM 的时钟输入为153.6MHz LVPECL20、以生成 J9连接器的单端输入。  无论153.6MHz 输入咔嗒板是否连接,PLL 都不会锁定,输出漂移至138.197MHz。  我在4个月前做过这个工作,但现在 PLL 似乎不会锁定。

今天早上、它加电、加载、输出正确的频率、但 D1锁定 LED 未亮起。  按下唤醒按钮似乎没有效果。  该 PLL 滤波器是否对温度敏感?  下面是通过 DAC3484EVM 软件控制 GUI 进行的 CDCE62005 VCO 设置

e2e.ti.com/.../DAC3484EVM_5F00_setup_5F00_registers_5F00_153_5F00_6MHz_5F00_in_5F00_524_5F00_288MHz_5F00_DACCLK_5F00_for_5F00_16x.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它不会锁定。  输出频率今天上午"关闭"。  132.433 MHz、129.072 MHz 等、但没有预期锁定到131.072 MHz 的位置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ron、

    您能否检查/尝试以下操作:

    1) 1)确保平衡-非平衡变压器输出/CDCE62005输入满足 CDCE62005的输入要求。

    2) 2)如果可能、尝试查看 PLL 是否与 EVM 上的19.2 TCXO 锁定。 这可能需要一些附加设置。

    3) 3)请参阅 CDCE62005数据表中的"8.3.8 VCO 校准"、以便在输入频率有效时开始重新校准。

    我希望这些步骤对调试有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所以...在我在这个论坛上提出问题的那几天里、空调一直不工作。  星期二上午/下午空调维修了、房间温度显著降低、并且不…DAC3484EVM 上的 D1 Lock LED 亮起。  电路板是否对温度高度敏感、或者电路板的某处是否存在工艺问题。  无论如何、由于没有明显原因、DAC3484EVM 现在锁定并将正确的131.072MHz LVDS 时钟输出到 FMC 连接器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ron、

    室温周围几度的温度不应导致锁定问题。 我猜是 PLL 没有校准。 如果问题再次出现、请告知我们。