请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMK04816 主题中讨论的其他器件: LMK04805、 LMK04808
我正在尝试从输入50 MHz 参考时钟的 LMK04816导出150 MHz 和125 MHz 信号。
当我运行 TICS Pro 时、它表示 PLL2输出的范围是2370MHz 到2600MHz。 由于在2370-2600范围内无法找到125MHz 和150MHz 的通用时钟、我假设我无法在同一部件上派生这两个时钟。
我弄错了吗? 我该怎么做?
此致、
Doug Bailey