This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04816:从同一 LMK04816器件生成125MHz 和150MHz。

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04816, LMK04805, LMK04808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/828528/lmk04816-generating-125-mhz-and-150-mhz-from-the-same-lmk04816-part

器件型号:LMK04816
主题中讨论的其他器件: LMK04805LMK04808

我正在尝试从输入50 MHz 参考时钟的 LMK04816导出150 MHz 和125 MHz 信号。  

当我运行 TICS Pro 时、它表示 PLL2输出的范围是2370MHz 到2600MHz。  由于在2370-2600范围内无法找到125MHz 和150MHz 的通用时钟、我假设我无法在同一部件上派生这两个时钟。  

我弄错了吗?  我该怎么做?

此致、
Doug Bailey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Doug、

    150MHz 和125MHz 的最常见倍数是750MHz、因此您需要750MHz 的倍数来生成两种频率。 2370-2600范围内没有750MHz 的倍数。 因此您的假设是正确的、LMK04816上的 VCO 范围不能同时生成125MHz 和150MHz。

    LMK04805 (2148至2370)和 LMK04808 (2750至3072)都具有 VCO 范围、支持125MHz 和150MHz 的同步生成。 在大多数情况下、LMK0480x 系列与 LMK04816引脚对引脚兼容、但存在微小的差异(LMK0480x 具有两个时钟输入、并以 CLKin2作为第二个 OSCout 的代价)。 我建议查看 LMK04805或 LMK04808。

    此致、