主题中讨论的其他器件:TINA-TI、 TPS55340
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
您好!
我有一个应用、其中 SMPS 的输入为24V、并提供给消耗24V、2A 电流的负载。
在断电的情况下、我需要对输出进行备份/延迟 300至350ms。
到目前为止、我想使用电源备份管理 IC、我只想使用555计时器检查没有备份 IC 是否可以实现。(我假设很难实现、因为555支持18V 的最大电压)。
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
您好!
我有一个应用、其中 SMPS 的输入为24V、并提供给消耗24V、2A 电流的负载。
在断电的情况下、我需要对输出进行备份/延迟 300至350ms。
到目前为止、我想使用电源备份管理 IC、我只想使用555计时器检查没有备份 IC 是否可以实现。(我假设很难实现、因为555支持18V 的最大电压)。
谢谢。
您好 Lakshminarayana、
我将重复我所阅读和理解的内容。 "如果输入24V 发生故障(降至低于特定电压)、则会发生某种情况。 让我知道您想要的是哪一件事。
1A、1B 计时器电路的输出将在325ms 内变为高电平、或者输出将在 325ms 内变为低电平、然后脉冲将结束
2A、2B 计时器电路的输出可能会等待325ms 执行"无操作"、然后在该延迟后变为高电平或低电平。
3不同于以上的东西。
除了24V 输入之外、还可以使用什么电源?
所需的电压输出低电平和输出高电压是多少?
24V 输入应在什么电压下触发断电事件?