This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/NE555:555计时器、24V、2A 备用、持续时间短(300ms)

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, NE555, TPS55340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/828036/tina-spice-ne555-555-timer-for-24v-2a-back-up-for-short-duration-300ms

器件型号:NE555
主题中讨论的其他器件:TINA-TITPS55340

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我有一个应用、其中 SMPS 的输入为24V、并提供给消耗24V、2A 电流的负载。

在断电的情况下、我需要对输出进行备份/延迟 300至350ms。

到目前为止、我想使用电源备份管理 IC、我只想使用555计时器检查没有备份 IC 是否可以实现。(我假设很难实现、因为555支持18V 的最大电压)。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lakshminarayana、

    我将重复我所阅读和理解的内容。 "如果输入24V 发生故障(降至低于特定电压)、则会发生某种情况。 让我知道您想要的是哪一件事。

    1A、1B 计时器电路的输出将在325ms 内变为高电平、或者输出将在 325ms 内变为低电平、然后脉冲将结束

    2A、2B 计时器电路的输出可能会等待325ms 执行"无操作"、然后在该延迟后变为高电平或低电平。

    3不同于以上的东西。

    除了24V 输入之外、还可以使用什么电源?

    所需的电压输出低电平和输出高电压是多少?

    24V 输入应在什么电压下触发断电事件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果24V 故障意味着完全关闭时、我需要备份至350ms。

    所需电压为24V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lakshminarayana、

    我建议将24V 存储在大电容中、然后使用升压转换器传输电容器中的能量、从而形成持续时间至少350ms 的24V、2A 电源。 NE555不是该解决方案的一部分。  

    TPS55340可能是可行的升压转换器。 使用此器件型号开始新线程、并要求"备用电容为24V 2A、持续350ms "

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我同意你的意见。

    理想的解决方案是通过超级电容器。

    我只是想检查555计时器是否可以实现。

    感谢您的澄清。  

    Lakshminarayana K N.