This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] NE555:IC 从复位状态返回时出现问题

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: NE555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/827801/ne555-issuse-when-ic-turning-back-from-reset-state

器件型号:NE555

大家好、

我使用的是振荡器- NE555、在 IC 从复位状态返回时遇到问题。

问题首次出现在从复位状态返回时-> IC 保持高电平的时间比正常周期长(由 R9、R12、C8设置的周期-图)

您能不能帮助我解释一下此时发生了什么情况(IC 从复位状态返回的时间)?

它是由 IC 限制还是我控制的错误?

下面是复位(蓝色)和输出(黄色)信号的原理图和捕捉。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Phuoc、

    加电或复位后的 A 稳态模式将具有比预期更长的初始高电平时间。 原因是、计时电容器在第一个周期从0V 开始、而所有剩余周期从1/3电源电压开始。

    以下是两种"修复"此问题的方法。 这两种模式在启用时也同样起作用(复位变为高电平);它们在复位期间的准备时间内的工作方式不同。 想法是在复位低电平期间将电容器电压拉至1/3 VDD。 这适用于包括 NE555在内的所有555计时器。   

    这是使能波形(两个电路都正常工作)

    这是禁用准备时间(将计时电容设置为1/3 VCC)

    了解顶部电路 TC1如何需要几秒钟的电容器电压才能达到1/3 VCC

    了解底部电路 TC2的电容电压如何达到1/3 VCC 只需几分之一秒

    基本上、当引脚6和7之间的 Rb 电阻器为大电阻时、使用底部电路强制 R10阻抗较低的电容器与 R11并联。 (R10 = 2* R11)

    或者、当引脚6和7之间的 Rb 电阻较小时、使用顶部电路强制电容为 R4 (设置为2*R2)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ronald、

     这个问题已经解决、非常感谢。

    Phuoc (先生)