This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03328:400kHz 杂散出现在输出中

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK03328

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/841710/lmk03328-400khz-spur-appear-in-the-outputs

器件型号:LMK03328

根据第10.2节功能方框图(第27页)中的图表、它指示 OUT7输出可连接到 PRIREF 输入。 我们的设计使用此连接、我们在 OUT7 10MHz 输出端看到400kHz 杂散、但 PRIREF 10MHz 输入没有此400kHz 杂散。 我们需要了解该杂散是如何产生的?

谢谢、

Laurie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Laurie、

    输出4至6也可以旁路 PLL 和输出 PRIREF。 您能否检查400kHz 杂散是否仅出现在输出7上或是否也出现在其他输出上? 在整数模式下使用 PLL 时、您是否看到类似的杂散?

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们确实检查了 OUT2输出、并且确实看到了载波频率19.2MHz 以下-99dbc 附近的400kHz 杂散。

    附件中是我们的.TCS 文件。 您能否检查 OUT7是否绕过 PLL?

    谢谢、

    Lauriee2e.ti.com/.../lmk_5F00_reg_5F00_list_5F00_IDO_5F00_18_5F00_9_5F00_19.tcs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Laurie、

    我将在实验中了解这一点、并在明天返回给您  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Laurie、

    我在400kHz 时没有看到任何杂散信号。 我假设您没有使用 TI EVM、因此请检查您的电路板上是否有任何外部400kHz。 我调整了一些寄存器以提高器件性能: e2e.ti.com/.../lmk_5F00_reg_5F00_list_5F00_IDO_5F00_18_5F00_9_5F00_19_5F00_TI.tcs

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我们的电路板(不在 TI EVM 中)的 LMK03328 OUT7中观察到400kHz 杂散。 我们将在电路板周围观察其来源。

    您调整了哪些寄存器来提高该器件的性能?

    谢谢、

    Laurie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    几天了、我不记得我到底发生了什么变化。 但我可能改变了很多。 您可以在 Winmerge 中比较两个.TCS 文件。 (检查哪些寄存器不同、并在 Ticspro 或数据表中查找这些寄存器)

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附件中捕获了19.2MHz (OUT2)单端时钟、显示有400kHz 杂散。 该时钟由 clk_config_012319_lb_from _TI.TCS 文件生成。

    您提供的最新 lmk_reg_list_IDO 18_9_19_TI.TCS 没有此400kHz 杂散。 我们需要了解如何避免产生任何杂散。 您能否突出显示为消除这种杂散而进行的更改?

    谢谢、

    Lauriee2e.ti.com/.../LMK03328_5F00_400KHz_5F00_spur.pdfe2e.ti.com/.../clk_5F00_config_5F00_012319_5F00_LB_5F00_from_5F00_TI.TCSe2e.ti.com/.../0842.lmk_5F00_reg_5F00_list_5F00_IDO_5F00_18_5F00_9_5F00_19_5F00_TI.tcs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Laurie、

    很清楚、配置有三个版本。 您发送给我的原始版本不会产生400kHz 杂散(但它会产生其他杂散)。 您刚才发送的"clk_config_012319_lb_from _TI"确实包含400kHz 杂散。 我发送给您的版本优化了环路滤波器设置等。 一般而言、出现400kHz 杂散的原因是 PLL 小数阶被设置为一阶、而它应该是三阶。 这背后的理论解释有点复杂、但如果您有兴趣、可以参考一些 PLL 文献、例如 Dean Banerjee 的 PLL 书籍。

    通常、使用"向导"页面进行频率规划、而不是尝试自己确定 PLL 设置。 它已经过测试、非常可靠。 这实际上是我为生成该配置文件而执行的操作。 如果您看不到最新版本的 Ticspro、请下载该页面。 如果有多个选项、请选择具有最高"分数"的选项。

    此致、
    Hao