This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:斜升启动或结束以输出触发器

Guru**** 2521130 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2595, LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/826444/lmx2595-ramp-up-start-or-end-to-output-a-trigger

器件型号:LMX2595
主题中讨论的其他器件:LM2595

你(们)好。

我们正在尝试将 LM2595配置为使用 我们的毫米波雷达项目。 雷达 MCU 需要与 PLL 同步。 在这种情况下、ADC 可以接收来自 PLL 的触发信号、以便在每个线性调频脉冲开始时(斜坡上升)开始采样。 我们查看了整个数据表。 自动扫描模式不会有这样的功能。 据我了解、这可以在手动模式下实现。 但 MCU 必须在一个 chrip 中为频率变化的每个阶跃发送触发信号、这对我们来说是不可接受的。 我们的系统可能有两种工作方式:

1) 1) MCU 向 PLL 发送一个触发信号、以使一个线性调频脉冲开始扫描

2) 2) PLL 在一个线性调频脉冲开始或结束时向 MCU 发送一个触发信号。

谢谢、

Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可以选择使用斜坡时钟引脚的上升沿来定义斜坡的起始输入。

    当斜坡完成时、LMX2595无法发出信号。

    请注意、如果斜升超过20MHz 至30MHz、则应将重校准作为该过程的一部分。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keese、

    您能否更详细地解释如何将 LMX2595设置为一个信号 TRIG 以启动整个斜坡? 它是自动模式还是手动模式? 根据数据表、在手动模式下、一个触发器只能启动一个频率跳变、而不能在斜坡时钟引脚的上升沿上斜升。

    谢谢、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li、

    有关 自动斜坡示例、请查看数据表第7.3.13.2.1节。

    我们可以设置 RAMPx_NEW_TRIG = Trigger A 并使用 Trigger A 来启动下一个斜坡。