Other Parts Discussed in Thread: LM2595, LMX2595
主题中讨论的其他器件:LM2595、
你(们)好。
我们正在尝试将 LM2595配置为使用 我们的毫米波雷达项目。 雷达 MCU 需要与 PLL 同步。 在这种情况下、ADC 可以接收来自 PLL 的触发信号、以便在每个线性调频脉冲开始时(斜坡上升)开始采样。 我们查看了整个数据表。 自动扫描模式不会有这样的功能。 据我了解、这可以在手动模式下实现。 但 MCU 必须在一个 chrip 中为频率变化的每个阶跃发送触发信号、这对我们来说是不可接受的。 我们的系统可能有两种工作方式:
1) 1) MCU 向 PLL 发送一个触发信号、以使一个线性调频脉冲开始扫描
2) 2) PLL 在一个线性调频脉冲开始或结束时向 MCU 发送一个触发信号。
谢谢、
Lee