This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04610:VCXO 缓冲输出

Guru**** 2770085 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/826715/lmk04610-vcxo-buffered-output

器件型号:LMK04610

尊敬的 TI:

从数据表的第9.1.3节中、

LMK04610提供 OSCout、默认情况下、OSCout 是 PLL1反馈或 PLL2基准的缓冲副本
输入。 该基准输入通常是低噪声 VCXO。 该输出可用于为外部器件计时
在对 LMK04610进行编程之前、作为微控制器、FPGA、CPLD 等。

OSCout 驱动器类型(OSCOUT_DRV_TYPE)必须编程为断电或特定驱动器类型。  如果必须对断电或驱动器类型进行编程、OSCout 如何在进行编程之前为外部器件计时?

谢谢、Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    默认情况下、POR 或硬件复位会将 OSCOUT_DRV 加载为0x3F、这会启用 OSCOUT 并将其配置为 LVCMOS。 有关更多信息、请参阅数据表中的表75。

    此致、