Other Parts Discussed in Thread: LMK04610
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMK04610 尊敬的 TI:
从数据表的第9.1.3节中、
LMK04610提供 OSCout、默认情况下、OSCout 是 PLL1反馈或 PLL2基准的缓冲副本
输入。 该基准输入通常是低噪声 VCXO。 该输出可用于为外部器件计时
在对 LMK04610进行编程之前、作为微控制器、FPGA、CPLD 等。
OSCout 驱动器类型(OSCOUT_DRV_TYPE)必须编程为断电或特定驱动器类型。 如果必须对断电或驱动器类型进行编程、OSCout 如何在进行编程之前为外部器件计时?
谢谢、Jeff