主题中讨论的其他器件: CODELOADER
我们需要对该 LMK03328进行预编程、然后再将其焊接到 PCB 中。 我们的可编程供应商需要此器件的.txt 文件才能对此器件进行预编程。 如何从我们拥有的.TCS 文件生成此.txt 文件。
谢谢、
Laurie
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们需要对该 LMK03328进行预编程、然后再将其焊接到 PCB 中。 我们的可编程供应商需要此器件的.txt 文件才能对此器件进行预编程。 如何从我们拥有的.TCS 文件生成此.txt 文件。
谢谢、
Laurie
您好 Laurie、
有关详细信息、请参阅以下文档。 Codeloader 的界面与 TICS Pro 非常相似、您可以在 TICS Pro 中执行相同的操作。
http://www.ti.com/lit/ug/snau185/snau185.pdf
12.3导出 EEPROM 文件要将当前 GUI 映射数据数组保存到特殊格式的 EEPROM 文本文件(.EPR 文件)、请单击 Export GUI Map→EEPROM File 按钮、然后输入文件名/路径以保存.EPR 文件。 在导出之前、用户可以选择在"设计名称"和"用户注释"文本字段中输入注释。 这些注释字段包含在 EEPROM 文件中、可能有助于识别文件。
您好 Laurie、
首先需要将 EEPROM 烧写到器件中、然后提取 EEPROM 并将其保存到文件中、最后将.EPR 文件转换为 EEPROM .txt 映像。 所有步骤均可在 Ticspro 中完成
要从.TCS 写入 EEPROM、请首先为第0页加载 TCS 文件、 然后转至"EEPROM"选项卡、选择第0页->单击(1a)->(2)->为第1页加载.TCS 文件->选择第1页->(1a)->(2)...直到您完成所有6页->最后、单击(3)
通过下电上电和回读检查 EEPROM 是否成功写入。
要将 EEPROM 映像读取到.EPR 文件、请执行"Read All EEPROM -> GUI map"->"Export GUI Map -> EEPROM file"。
要将.EPR 文件转换为 txt 文件、请执行(1b)、然后复制并粘贴右侧的文本。
下面标记了所述步骤。
此致、
Hao