This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03328:从.TCS 输出.txt 文件

Guru**** 2394295 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK03328, CODELOADER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/842076/lmk03328-output-txt-file-from-tcs

器件型号:LMK03328
主题中讨论的其他器件: CODELOADER

我们需要对该 LMK03328进行预编程、然后再将其焊接到 PCB 中。 我们的可编程供应商需要此器件的.txt 文件才能对此器件进行预编程。  如何从我们拥有的.TCS 文件生成此.txt 文件。

谢谢、

Laurie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Laurie、

    有关详细信息、请参阅以下文档。 Codeloader 的界面与 TICS Pro 非常相似、您可以在 TICS Pro 中执行相同的操作。

    http://www.ti.com/lit/ug/snau185/snau185.pdf

    12.3导出 EEPROM 文件要将当前 GUI 映射数据数组保存到特殊格式的 EEPROM 文本文件(.EPR 文件)、请单击 Export GUI Map→EEPROM File 按钮、然后输入文件名/路径以保存.EPR 文件。 在导出之前、用户可以选择在"设计名称"和"用户注释"文本字段中输入注释。 这些注释字段包含在 EEPROM 文件中、可能有助于识别文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Laurie、

    首先需要将 EEPROM 烧写到器件中、然后提取 EEPROM 并将其保存到文件中、最后将.EPR 文件转换为 EEPROM .txt 映像。 所有步骤均可在 Ticspro 中完成

    要从.TCS 写入 EEPROM、请首先为第0页加载 TCS 文件、 然后转至"EEPROM"选项卡、选择第0页->单击(1a)->(2)->为第1页加载.TCS 文件->选择第1页->(1a)->(2)...直到您完成所有6页->最后、单击(3)

    通过下电上电和回读检查 EEPROM 是否成功写入。

    要将 EEPROM 映像读取到.EPR 文件、请执行"Read All EEPROM -> GUI map"->"Export GUI Map -> EEPROM file"。  

    要将.EPR 文件转换为 txt 文件、请执行(1b)、然后复制并粘贴右侧的文本。

    下面标记了所述步骤。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如 Noel 所述、有关更多详细说明、请参阅代码加载器中的用户指南。 您可以在 Ticspro 中执行完全相同的操作。

    此致、

    Hao