This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL5111:切换行为

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TPL5111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/867278/tpl5111-toggle-behavior

器件型号:TPL5111

您好!

    我们的原理图随附。 DONE 被拉至低电平、因此仅当应用外部 DONE 脉冲时、DRV 才会变为低电平、并且在设置时间过后、DRV 应再次变为高电平。  

问题:在我们的案例中、DRV 在应用完成后变为低电平、但此后继续保持低电平。 请提供建议。

    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将对此进行深入研究、并尽快返回给您。

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您描述的行为与我们部件在单次触发模式下的行为相匹配。 我们建议 EN_OLE_SHOT 必须硬接线至 GND 或 VDD 以选择所需的运行模式。 您能否确认是否已将 EN_OLE_SHOT 绑定到 VDD 以便在计时器模式下使用 TPL5111?

    此致、

    Adam