This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:LMX2595的1/2谐波

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/867341/lmx2595-1-2-harmonic-of-lmx2595

器件型号:LMX2595

 

在设计中 、我们将 LMX2595的输出频率设置为18GHz、 1/2谐波(9GHz)的振幅为-21.25dBm

 ,比主信号低10dB,不能满足我们的要求( 1/2谐波抑制大于30dB)。

  我们可以从 LMX2595的数据表中看到  、1/2谐波的抑制大约为10dBc、 我们尝试修改了  

  从0x0624到0x0c2b 的 R25、但抑制 1/2谐波似乎没有改进。

  我们板的测试结果是否与 lmx2595芯片相符?

   是否有其他方法可以帮助减少1/2谐波?

  非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     无法使 LMX2595获得半谐波的30dB 抑制。 考虑为您的应用添加外部射频滤波器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jinfeng、

    Shawn 是对的、无法减弱1/2谐波。  

    如果您不使用 RFoutB、也不使用 SYNC、则可以尝试设置 OUTB_MUX = 0x2、但保持 VCO_PHASE_SYNC = 0 和 SYSREF_EN = 0。 这将正确降低通道分压器的磁粉并改善1/2谐波泄漏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Han Shawn 和 Noel Fung、大家好、

         感谢您的支持!

          根据 LMX2595中 R25的描述、 我们尝试将 DBLR_IBIAS_CTRL 的值 从1572 (0x0624)更改为3115 (0x0C2B)、

          半硬化会产生小影响、 如果与表34描述不同、则会产生小影响。

         除了添加滤波器和设置 SYNC SYSREF 之外,如果可能,我们将 R25[15:0]的值更改为某个特定值,以优化抑制1/2谐波?

         我们完全不使用 RFoutB 和 SYNC。

         

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jinfeng、

    简单来说,答案是否定的  或者至少如果有某种方法、我们就不知道。

    R25不是单调寄存器。  它实际上具有多个不同的值。  换言之,3115对1572的值并不意味着某种环境比3115/1572高一小部分。  这实际上是几个其他设置。   我们没有找到其他更好的谐波设置。

    从所发布的图表中可以看出有了改进、但在接近18GHz 的频率下、您的工作频率远低于其他频率。

    此致
    Dean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢