请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMX2615EVM-CVAL 我遇到了在较高频率(14-15GHz)下产生低输出功率的此评估板问题。 我知道数据表中列出了50欧姆电阻器或1nH 上拉电阻器的输出功率、但由于评估板采用了不同的上拉配置、我想知道是否可能实现7.5-12.5dBm 输出功率。
我目前看到这些频率下的输出功率在(-8.5、-5.5) dBm 范围内、这一点与数据表中我预期的差值远不接近。 我正在设计单端操作、因此我目前将 RFOUTAM 连接到50 Ω 终端。 RFOUTAP 使用桶直接连接到频谱分析仪、以尝试并最大程度地减少任何损耗。
如果这有助于更有效的讨论、我很乐意通过电话讨论此问题。
谢谢!