This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2615EVM-CVAL:高频下的低输出功率

Guru**** 2549100 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/867671/lmx2615evm-cval-low-output-power-at-high-frequencies

器件型号:LMX2615EVM-CVAL

我遇到了在较高频率(14-15GHz)下产生低输出功率的此评估板问题。 我知道数据表中列出了50欧姆电阻器或1nH 上拉电阻器的输出功率、但由于评估板采用了不同的上拉配置、我想知道是否可能实现7.5-12.5dBm 输出功率。  

我目前看到这些频率下的输出功率在(-8.5、-5.5) dBm 范围内、这一点与数据表中我预期的差值远不接近。 我正在设计单端操作、因此我目前将 RFOUTAM 连接到50 Ω 终端。 RFOUTAP 使用桶直接连接到频谱分析仪、以尝试并最大程度地减少任何损耗。  

如果这有助于更有效的讨论、我很乐意通过电话讨论此问题。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不确定 LMX2615数据表图17和图18是否可以解决您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Drew、

    我在不考虑这些频率下的损耗的情况下测量的功率约为-5dBm。

    通过匹配、可以将其提高约0.8dB。

    电路板损耗很大、不能忽视。  我计算 出这些频率大约为5dB。  请参阅下图。

    考虑到损耗和匹配、 对于电阻上拉、这可能约为1dBm。

    使用电感器和存根调谐器、我得到的直接测量值约为5.5dBm。  考虑损耗、可能为10dBm。  

    请参阅电路板损耗图和带电感器的调谐器图。

    此致、
    Dean