您好!
我们将 LMK04828 与外部 VCO 和环路滤波器配合使用(仅使用 PLL2)。
外部 VCO 用于1.2GHz 至2.4GHz 的频率范围。
OSCin 在75-150MHz 之间变化。
在某些器件中,我们看到 LMK04828无法锁定在2400MHz 附近的频率上(问题开始时大约为2380MHz 到2400MHz,这是使用的最高频率)。 OSCin 为148.75-150MHz (对于 VCO 2380-2400MHz)。 PLL2_DLD 表示 PLL2已锁定。
对于2400MHz、VTune 进入 VCO 的值是其最高值(LF 运算放大器的电源轨)、实际频率为2470MHz。
该问题在其显示的设备上似乎是恒定的。
我附加了原理图和使用的寄存器值。
您能否告知发生这种情况的可能原因?
谢谢、
尤利亚