This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:外部 VCO 锁定问题

Guru**** 2553440 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/863095/lmk04828-locking-problem-with-external-vco

器件型号:LMK04828

您好!

我们将 LMK04828 与外部 VCO 和环路滤波器配合使用(仅使用 PLL2)。

外部 VCO 用于1.2GHz 至2.4GHz 的频率范围。

OSCin 在75-150MHz 之间变化。

在某些器件中,我们看到 LMK04828无法锁定在2400MHz 附近的频率上(问题开始时大约为2380MHz 到2400MHz,这是使用的最高频率)。 OSCin 为148.75-150MHz (对于 VCO 2380-2400MHz)。 PLL2_DLD 表示 PLL2已锁定。

对于2400MHz、VTune 进入 VCO 的值是其最高值(LF 运算放大器的电源轨)、实际频率为2470MHz。

该问题在其显示的设备上似乎是恒定的。

我附加了原理图和使用的寄存器值。

您能否告知发生这种情况的可能原因?

谢谢、

尤利亚

e2e.ti.com/.../LMK_5F00_registers.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尤利亚

    以下几点:

    请注意、如果您锁定 VCO、但随后更改 OSCin 频率、则 VCO 将只对其进行一点跟踪。  VCO 被分成许多较小的频带、在您对 VCO 重新编程之前、这不会跟踪基准电压。

    2.  我认为2.7V 听起来像是最大电压。  该器件具有内部 LDO、这可能是该器件的最大内核电压。  

    如果 您说2.7V 是运算放大器的最高频率、但 VCO 仅输出2470MHz、这并不意味着 VCO 可能会限制您。

    4. 当我完成环路滤波器的有源设计时,运算放大器输入轨和输出轨通常会导致这种问题。  您是否可能过于靠近此运算放大器的电源轨?

    5.对于此配置,如果运算放大器的单位增益不稳定,有时您也会得到一些不稳定的结果。

    一般而言、有源滤波器中的运算放大器是一种艺术  因此、如果这个问题与运算放大器相关、我不会感到意外。

    此致、
    Dean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dean:

    感谢你的答复。

    向上述问题添加信息:

    1.当电路上有风扇对流时,就会实现锁定(对流越弱就没有帮助)。
    当没有风扇时、不会发生锁定、LF 运算放大器输出在其电源电压(Vtune)处处于饱和状态、VCO 遵循 Vtune。
    在不对 LMK 进行任何编程的情况下、将风扇放回时、将在数秒内实现锁定。
    增大运算放大器 VCC 只会增加饱和电压和 VCO 频率。
     测量了 LMK、VCO 和 LF 运算放大器外壳温度(无风扇)。 温度不超过50度。

    我们测量了 LMK CP 输出和 VCO VTune 输入:
    在解锁电路上、锁定过程似乎开始并立即停止。 因此,VTune 如上所述。
    请参阅随附的示波器截图:



    3、温度是触发因素。 我们不确定这是什么原因。

    此解锁问题的根本原因是什么?

    谢谢你

    吉尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确保在加热 PCB 平面度发生变化时不会出现焊接问题。 发现了多少电路板存在此类问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    五分中的三分之一。

    电路板上的屏蔽层很少、有八个 GND 层(共16个)。 通过 GND 的热对流很重要。

    简单气流(降低了 GND 温度)在几秒钟内解决了这一问题。

    我们不认为这是焊接问题。

    在相同条件下、频率低于2300MHz 时、请勿引发此问题。

    谢谢、

    吉尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    然后继续研究运算放大器输出和 VCO VTune 要求、正如 Dean 提到的。