您好!
我正在使用两个 LMX2594、我需要对齐它们。 如果在整数模式下使用合成器、能否完成?我需要对哪些寄存器进行编程?
我不使用 OSC_2X 位和 MULT 功能。 我的参考时钟为100MHz。
谢谢、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Eric:
在整数模式下、它属于 Cat. 1或类别 2同步、如数据表中的图27所述。
如果 CHDIV = 1、则不需要同步。 如果 CHDIV 不等于1、则只需使 VCO_PHASE_SYNC = 1、器件将同步。
如果 CHDIV > 6、则为一个类别。 2 SYNC、再次使 VCO_PHASE_SYNC = 1、然后向 SYNC 引脚提供脉冲以完成同步。
Noel、您好!
我知道、当 VCO_PHASE_SYNC = 1时、芯片将同步。 我需要的是能够根据参考时钟更改一个 LMX2594的相位。
在数据表第29页中、它说:
1) 1) 相移可在 FRAC_NUM = 0时完成、但 MASK_ORDER 必须大于零
2) 2)对于 MASK_ORDER = 1、仅当 MASK_SEED 是 PLL_DEN 的倍数时才会发生相移。
3) 3) 对于相位调整、必须满足条件 PLL_DEN > PLL_NUM + MASK_SEED。
因此、我假设(1)意味着它应该在整数模式下工作。 (FRAC_NUM = 0)、我遇到的问题是(2)与(3)相矛盾、如何同时将 MASH_SEED 用作 PLL_DEN 和 PLL_DEN > MASH_SEED 的乘法器(如果 PLL_NUM = 0)?
您能否确认我们可以在 MASK_ORDER = 1、PLL_NUM = 0时使用相移、以及如何计算相移。
此致、
Eric
尊敬的 Eric:
1)在整数通道(NUM = 0)中、我们可以使用任意类型的 MASK_ORDER。 例如 、在整数通道中、当 MASK_ORDER = 0或= 3时、没有性能差异。
2) 2) MUS_Order = 1很少使用、在分数通道中、建议使用 MUS_Order = 2或3。
在本例中、您可以设置 MASK_ORDER = 3以摆脱限制1)和2)。 使用公式5计算相移。