This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:整数模式下的相位调整。

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/865675/lmx2594-phase-adjustment-in-integer-mode

器件型号:LMX2594

您好!

我正在使用两个 LMX2594、我需要对齐它们。 如果在整数模式下使用合成器、能否完成?我需要对哪些寄存器进行编程?

我不使用 OSC_2X 位和 MULT 功能。 我的参考时钟为100MHz。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    在整数模式下、它属于 Cat. 1或类别 2同步、如数据表中的图27所述。

    如果 CHDIV = 1、则不需要同步。 如果 CHDIV 不等于1、则只需使 VCO_PHASE_SYNC = 1、器件将同步。

    如果 CHDIV > 6、则为一个类别。 2 SYNC、再次使 VCO_PHASE_SYNC = 1、然后向 SYNC 引脚提供脉冲以完成同步。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    我知道、当 VCO_PHASE_SYNC = 1时、芯片将同步。 我需要的是能够根据参考时钟更改一个 LMX2594的相位。

    在数据表第29页中、它说:

    1) 1) 相移可在 FRAC_NUM = 0时完成、但 MASK_ORDER 必须大于零

    2) 2)对于 MASK_ORDER = 1、仅当 MASK_SEED 是 PLL_DEN 的倍数时才会发生相移。

    3) 3) 对于相位调整、必须满足条件 PLL_DEN > PLL_NUM + MASK_SEED。

    因此、我假设(1)意味着它应该在整数模式下工作。 (FRAC_NUM = 0)、我遇到的问题是(2)与(3)相矛盾、如何同时将 MASH_SEED 用作 PLL_DEN 和 PLL_DEN > MASH_SEED 的乘法器(如果 PLL_NUM = 0)?

    您能否确认我们可以在 MASK_ORDER = 1、PLL_NUM = 0时使用相移、以及如何计算相移。

    此致、

    Eric  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    1)在整数通道(NUM = 0)中、我们可以使用任意类型的 MASK_ORDER。 例如 、在整数通道中、当 MASK_ORDER = 0或= 3时、没有性能差异。  

    2) 2) MUS_Order = 1很少使用、在分数通道中、建议使用 MUS_Order = 2或3。  

    在本例中、您可以设置 MASK_ORDER = 3以摆脱限制1)和2)。 使用公式5计算相移。