This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK01801:LMK01801时钟输出问题

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK01801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/865059/lmk01801-lmk01801-clock-output-issue

器件型号:LMK01801
我们在设计中使用以下 TI 时钟缓冲器。
LMK01801双时钟分频缓冲器。
 
我们在测试期间有两个查询、它们在时钟分频器输出方面面临一些问题、
问题:1.
时钟分频器输入<= 2.5GHz,我们将按预期获得输出(获得高达1.25GHz 的分频/2输出)。高于>= 2.5GHz 输入,输出不会出现。
问题:2.
时钟分频器输出、获取100MHz、输出杂散。查找捕获的基准图像。
 
 

 
 
 测试条件 :
输入时钟频率:2.7GHz
输入功率级别:0dBm 和+5dBm。
输入信号:正弦波、单端、交流耦合。

测试结果 :
输出频率:CLKOUT4_P、CLKOUT4_N 中为1.35GHz (2分频)
输出功率:-9dBm
 
 
请就该问题提出解决方案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sangeetha,

    虽然该器件的工作频率高达3.1GHz、但有几个因素可能会限制器件的频率、例如:

    如果 您打开了模拟延迟、则会限制频率

    分频器的工作频率更高、但有两个分频器。  确保对第一个分频器进行分频、而不是对第二个分频器进行分频。

    至于杂散、我看到有两种可能

    1. 如果有任何其他组正在运行,请确保这不是某种串扰产物。  例如、如果一个输出为400MHz、另一个输出为500MHz、则可以得到100MHz 杂散= GCD (500MHz、400MHz)。

    2、 看一下这个图、看起来有点脏、可能不是正好在100MHz。  如果您要推动分频器来满足其设计的规范(如果您使用第二分频器、则为1.6GHz)、则分频器可以达到 一个开始跳过上升沿的点、从而产生看起来像毛刺的效果。  现在、这仅适用于违反规范并尝试将第二个分频器推至2.7GHz 输入的情况。  如果除以第一个分频器、它的工作频率应为3.1 GHz。

    此致、
    Dean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Banerjee:

    请您回复。

    这些是我们在测试过程中注意到的观察结果。

    如果 您打开了模拟延迟、则会限制频率、

    观察结果:使用 FR-4介电材料时,其净路径长度为2471.9698 MIL。

    分频器的工作频率更高、但有两个分频器。  确保对第一个分频器进行分频、而不是对第二个分频器进行分频。

    观察结果:我在引脚控制模式下使用分频器。

    至于杂散、我看到有两种可能

    1. 如果有任何其他组正在运行,请确保这不是某种串扰产物。  例如、如果一个输出为400MHz、另一个输出为500MHz、则可以得到100MHz 杂散= GCD (500MHz、400MHz)。

    观察结果:FPGA 参考时钟为50MHz。

    2、 看一下这个图、看起来有点脏、可能不是正好在100MHz。  如果您要推动分频器来满足其设计的规范(如果您使用第二分频器、则为1.6GHz)、则分频器可以达到 一个开始跳过上升沿的点、从而产生看起来像毛刺的效果。  现在、这仅适用于违反规范并尝试将第二个分频器推至2.7GHz 输入的情况。  如果除以第一个分频器、它的工作频率应为3.1 GHz。

    观察结果:是的,它是1.25GHz 和1.45GHz 杂散,影响输出频率为1.35GHz。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sangeetha、

    对于引脚控制模式、当启用输出分频器(或输出分频器>1)时、我希望输出限制为1600MHz、因为输入多路复用模式是旁路模式。

    不清楚是什么导致100MHz 杂散。 这是否可能与50MHz FPGA 参考时钟混合? 也许这些信号的走线在 PCB 上太近、导致串扰。 正如 Dean 提到的、它也可能是在频率过高时使用分频器产生的伪影。

    此致、
    通道