This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572:使用 SYNC 函数时使用 N 分频器

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/865251/lmx2572-n-divider-when-using-sync-function

器件型号:LMX2572

我打算在测试设备应用中同步多个 LMX2572。 基准频率为98.125MHz、输出是非基准频率的整数倍(因此是3类同步)。 我已经安排了一个外部同步脉冲、此脉冲满足相对于基准输入的设置和保持要求。 我知道、当 PHASE_SYNC_EN=1时、部分通道分频器将包含在反馈路径中、需要将 N 减小2。

从规格表中的表137中可以看出:

2.如果 outa_MUX 和 outb_MUX 都不等于0 (通道分频器输出)、请照常对 N 分频器进行编程。

3.如果 OUTA_MUX 或 OUTB_MUX 中的一个等于1、则设置 N = N'/ 2、其中 N'是正常的 N 分频器(整数+小数)值。

我的问题是:在上文第(2)段中,"两个"一词是否"都不是"?

感谢您的帮助、

John Willison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    也不正确。

    例如、您仅使用 RFoutA、RFoutB 断电。 如果 outa_MUX = 0;OUTB_MUX =无关、我们需要设置 N = N'/ 2。 但是、即使 outa_MUX = 1但 OUTB_MUX = 0、我们仍需要设置 N = N'/2。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、

    感谢您的快速回复。

    因此、如果 outa_MUX 和 OUTB_MUX 中只有一个为1、则 N 分频器应除以2。 但是、如果  OUTA_MUX 和 OUTB_MUX 都为1 (即两者都不为0)、则将使用正常的 N 分频器。 对吧?

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    TICSPro 软件会正确显示它(但您必须切换 VCO_PHASE_SYNC 位以在更改后刷新)。

    如果 outa_MUX>0或 outTB_MUX>0,则 "IncludedDivide"等于2,因此应对 N=N'/2进行编程

    因此、对于语句2、我认为它应该是"outa_MUX=OUTB_MUX=0…"

    此致、
    Dean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dean、

    我还没有想到要在 TICSPro 中窥视内幕。  布尔语言的优秀现实检查!

    感谢您的回复。

    John