Other Parts Discussed in Thread: LMX2572
我打算在测试设备应用中同步多个 LMX2572。 基准频率为98.125MHz、输出是非基准频率的整数倍(因此是3类同步)。 我已经安排了一个外部同步脉冲、此脉冲满足相对于基准输入的设置和保持要求。 我知道、当 PHASE_SYNC_EN=1时、部分通道分频器将包含在反馈路径中、需要将 N 减小2。
从规格表中的表137中可以看出:
2.如果 outa_MUX 和 outb_MUX 都不等于0 (通道分频器输出)、请照常对 N 分频器进行编程。
3.如果 OUTA_MUX 或 OUTB_MUX 中的一个等于1、则设置 N = N'/ 2、其中 N'是正常的 N 分频器(整数+小数)值。
我的问题是:在上文第(2)段中,"两个"一词是否"都不是"?
感谢您的帮助、
John Willison