请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CDCM6208V1F 您好 TI
我使用 CDCM6208V1F、PLL 无法锁定、reg21回读0x0006、这意味着基准损耗
下面是我的配置:
reg0:01B8
reg1:000c
reg2:0017
第3部分:10F0
reg4:000c
reg5:01BB
reg6:0002
reg7:0023
reg8:0005
reg9:0003
reg10:0050
reg11:0000
reg12:0003
reg13:0050
reg14:0000
reg15:00D3
reg16:0170
reg17:0000
reg18:00D3
第19条:0170条
reg20:0000
下图是我的频率计划、我的配置是否正确?