This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM6208V1F:PLL 无法锁定、未检测到 PRI_REF

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCM6208V1F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/863842/cdcm6208v1f-the-pll-can-not-lock-pri_ref-is-not-detected

器件型号:CDCM6208V1F

您好 TI  

我使用 CDCM6208V1F、PLL 无法锁定、reg21回读0x0006、这意味着基准损耗

下面是我的配置:

reg0:01B8

reg1:000c

reg2:0017

第3部分:10F0

reg4:000c

reg5:01BB

reg6:0002

reg7:0023

reg8:0005

reg9:0003

reg10:0050

reg11:0000

reg12:0003

reg13:0050

reg14:0000

reg15:00D3

reg16:0170

reg17:0000

reg18:00D3

第19条:0170条

reg20:0000

下图是我的频率计划、我的配置是否正确?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题已解决

    reg1应为0000

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    胡锦涛

    您能够很好地解决这个问题。  感谢您的分享!

    此致

    Dean