This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832:使用 CML 为具有20 Ω 电阻器和68nH 电感器的两个输出生成100MHz 至500MHz 的低频和3.2GHz 的高频

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF80, LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/863654/lmk04832-generating-low-frequencies-from-100mhz-to-500mhz-and-high-frequencies-3-2ghz-using-cml-for-both-outputs-with-20-ohm-resistor-and-68nh-inductor

器件型号:LMK04832
主题中讨论的其他器件:DAC38RF80

您好,

我计划使用 LMK04832来驱动 DAC38RF80采样时钟。

我们将针对不同的频率测试 DAC38RF80。

当我们在 PLL 旁路模式下使用 DAC38RF80时、其中一个频率将为3.2GHz。

另一个将是100MHz 至高达500MHz 的低频、当我们在 PLL 模式下使用 DAC38RF80时。

我已在 LMK04832的数据表中读出、当 LMK 用于带有 CML 输出的分频器旁路时、可实现最佳输出性能。

但在本例中、我们将使用来自同一输出的低频和高频。

是否可以将 CML 与20欧姆电阻器和68nH 电感器配合使用以实现低频和高频、或者我们应该使用 LVPECL 并使用分频器模式、因为分频器旁路仅受 CML 支持?

我们将非常感谢尽早作出反应。

谢谢、

Lalit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI:

    你们能不能更新一下。

    谢谢、

    Lalit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lalit、

    根据我们网站上提供的 PLLatinum Sim 工具、可降低 LMK04832噪声、CML 看起来比本底噪声低几 dB。

    我认为它将起作用、尽管它可能具有更低的振幅。   3.2GHz 时为68nF、约为1.4k。 然而、在100MHz 时、这更接近43 Ω。  

    此致、

    Dean