This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:LMX2594在重新编程后随机输出杂散

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/862736/lmx2594-lmx2594-randomly-outputs-spurs-after-reprogram

器件型号:LMX2594

您好 TI 专家

LMX2594有时会随机输出杂散信号、我对它感到很困扰。我在双路超集接收器中将两个 LMX2594用作 LO。 首先、我认为这是泄漏和交叉产品。 但是、如果我仅单独运行 LMX2594 (除了外部时钟之外、没有其他组件运行)、也会出现此问题。

下面的示例说明了该问题:我将 LMX2594设置为7.097GHz、参考时钟为143.36MHz。 我用于编程的寄存器已附加。

我将寄存器转储到器件、有时结果会在400kHz 偏移时出现毛刺:

然后、使用同一寄存器文件重新编程后、结果没有杂散:

还随附了相位噪声测量结果: e2e.ti.com/.../phasenoise_5F00_lmx2594_5F00_nok.pdfe2e.ti.com/.../phasenoise_5F00_lmx2594_5F00_ok.pdf

在这两种情况下、器件都会报告"锁定"状态。

非常感谢您对该问题的任何帮助!

注册表文件:(十进制)

e2e.ti.com/.../registers_5F00_LMX2594.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Jonas Reber1"]注册表文件:(十进制)[/quot]为方便起见,我已将其转换为十六进制以在 TICS pro 中导入。 是的:在10ms 后、我确实再次设置 R0、并将 FCAL 设置为 true。 e2e.ti.com/.../registers_5F00_LMX2594_5F00_hex.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonas、

    我能够将您的文件下载到 TICSPro 并有以下意见:

    我注意到204.8MHz/512 = 400kHz、因此这看起来像是小数杂散。

    可能会发生的情况是、初始调制器状态正在发生变化。  您是否尝试切换 MASK_RESET_N 位(R44[5])以查看这是否会导致杂散消失?

    2. 我看到 ACAL_CMP_DLY 设置为10,并且 TICSPro 警告它可能太小(建议>=14)-- 可能会导致 VCO 校准不一致出于诊断目的、您可能需要读回 RB_VCO_SEL、RB_VCO_DACISET 和 RB_VCO_CAPCTRL、并比较良好和不良杂散情况以查看是否存在明显的模式。  该频率似乎不在两个内核的边界上、但如果您在这些设置中看到良好和不良杂散设置之间存在明显差异、则它会指向与 VCO 校准相关的内容。

    此致、

    Dean

    1。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,迪

    非常感谢您的输入和提示。 对于这两个评论、我都实施了一个"解决方案"、我想与您和社区分享。 1) A 已根据数据表的最小公式调整驱动器以设置 ACAL_CMP_DLY -在特定情况下为14。 输出的相位噪声略有变化、但杂散性能没有显著提高。 图: e2e.ti.com/.../phasenoise_5F00_lmx2594_5F00_acal_5F00_cmp_5F00_delay.pdf

    2) 2)我现在实现了一小部分-类似于您在 TICS Pro 中所做的工作。 例如、我不是157/512而是得到658505728/2147483649。 这可以解决杂散问题(不过在更高的相位噪声水平上...)。 图: e2e.ti.com/.../phasenoise_5F00_lmx2594_5F00_largefraction.pdf

    如果你再弄一把你的袖子,把两个世界的最佳结合起来(没有杂散和低相位噪声),我很高兴成为一个观众:)

    最棒的

    Jonas