您好 TI 专家
LMX2594有时会随机输出杂散信号、我对它感到很困扰。我在双路超集接收器中将两个 LMX2594用作 LO。 首先、我认为这是泄漏和交叉产品。 但是、如果我仅单独运行 LMX2594 (除了外部时钟之外、没有其他组件运行)、也会出现此问题。
下面的示例说明了该问题:我将 LMX2594设置为7.097GHz、参考时钟为143.36MHz。 我用于编程的寄存器已附加。
我将寄存器转储到器件、有时结果会在400kHz 偏移时出现毛刺:
然后、使用同一寄存器文件重新编程后、结果没有杂散:
还随附了相位噪声测量结果: e2e.ti.com/.../phasenoise_5F00_lmx2594_5F00_nok.pdfe2e.ti.com/.../phasenoise_5F00_lmx2594_5F00_ok.pdf
在这两种情况下、器件都会报告"锁定"状态。
非常感谢您对该问题的任何帮助!
注册表文件:(十进制)