This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832:符合 JESD204B 标准的低频时钟分配、具有超低相位噪声

Guru**** 2800955 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04832EVM, LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/862786/lmk04832-jesd204b-compliant-clock-distribution-of-low-frequency-with-ultra-low-phase-noise

器件型号:LMK04832

你好

我们具有频率为122.88-125MHz 的时钟源、在20Hz 至1kHz 偏移(约20Hz@<-100dBc/Hz、100Hz@<-135dBc/Hz、1kHz<-157dBc/Hz)上具有超低相位噪声。

我们正在寻找此源的时钟分配解决方案、其中指定偏移上的输出相位噪声会降低到尽可能低的水平-理想情况下最高3dB

该解决方案应符合 JESD204B 标准。 最小输出数量为14 (ADC 为4个 clk/sysref 对、FPGA 为3个 clk/sysref 对(抖动无关))。

我们将在分布式模式下使用 LMK04832EVM 测量该时钟源、但我认为我们无法实现所需的性能(根据数据表)。

您能否推荐适合此工作的器件或器件组合?

谢谢、此致

Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、

    LMK04832是我们目前拥有的唯一符合 JESD 标准的缓冲器/分频器、它具有正确数量的输出。

    在分布模式下、近端输入的分布模式数据中没有很多相位噪声。  对于 LVPECL2.0、PLLatinum Sim 预测122.88MHz 载波的噪声为-160dBc。  但这是本底噪声、因此在这些低偏移条件下、闪烁噪声可能会对您造成影响。

    此致、
    Dean