This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2582:快速校准、但有时在新一批 LMX2582后没有锁定

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2582

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/785170/lmx2582-fast-calibration-but-sometimes-no-lock-after-new-batch-of-lmx2582

器件型号:LMX2582

尊敬的 TI 团队

我们使用具有快速锁定时间的 LMX2582。 寄存器根据附件中的图片进行配置。

在开发阶段(评估套件)和第一个原型期间、合成器始终运行良好。 现在、我们推出了一款全新的 PCB 设计、采用了一批全新的 LMX2582 (TI 89J P8CR G4)。 在该 PCB 上、VCO 有时无法在0.0007秒内锁定。通过 SPI 重复编程(有时多次)后、VCO 最终锁定。

还有一个变化。 我们在引脚8和9上使用的原型100nF 串联电容器。 在新的 PCB 系列中、它更改为1nF。

问题:由于我们的寄存器设置、VCO 是否无法锁定? 这取决于批量质量? LMX2582无法锁定的原因?

感谢您的快速清除和帮助。

此致

塞缪尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Samuel、

    您是否能够在 TI EVM 板上测试新器件并重现此问题?

    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的快速响应。  

    不、直到现在。 我会这样做并告诉您结果。 但我可能需要几天的时间。

    然而、VCO 无法锁定是否有任何原因?

    此致
    塞缪尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Samuel、

    您的输入基准频率是多少?

    一个快速的完整性检查是减慢校准速度并查看问题是否消失。 为此、设置 CAL_CLK_DIV = 3和/或 ACAL_CMP_DLY = 25。 如果您发现锁定失败与这两个寄存器的设置之间存在任何关系、请告诉我。

    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    谢谢、我们将这样做。

    输入基准频率为200MHz。

    此致
    塞缪尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Samuel、

    不用客气。 当您获得结果时、请告诉我。

    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Samuel、

    我选中"TI 认为已解决"复选框、以便在月底清除帖子。 当您有更新时、您仍可以回复此主题。

    此致、
    Hao